990-91407C-001

SPD'lerin Durum Göstergeleri

UPS üzerindeki ön kapı açıkken, SPD'lerin durum göstergeleri (A) görünür hale gelir. SPD'lerden birinin üzerindeki durum göstergesi kırmızıya döndüğünde, SPD çalışmıyor ve değiştirilmesi gerekiyor demektir. Lütfen servis için Schneider Electric ile iletişim kurun.

NOT: Her 6 ayda bir SPD'lerin durumunun kontrol edilmesi önerilir.

SPD’lerin Önden Görünümü

SPD'lerin 3:1 UPS'lere yerleştirilmesi

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

 

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

SPD'lerin 3:3 UPS'lere yerleştirilmesi

10-80 kVA 3:3 384 VDC UPS

100-120 kVA 384 VDC 3:3 UPS

160-200 kVA 3:3 384 VDC UPS

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?