990-91407C-001

Tek Bir UPS'i Normal Moddan Bakım Bypass Moduna Aktarma

  1. Ekrandaki ana ekrandan Kontrol > UPS'i AÇIN/KAPATIN öğelerini seçin ve Onayla öğesine dokunun.
  2. Vidaları gevşetin ve bakım bypass kesicisi MBB'nin önündeki koruma plakasını çıkarın.
  3. Bakım bypass kesici MBB'yi AÇIK (kapalı) konumuna çevirin.

    Yük artık bakım bypass devre kesicisi üzerinden beslenir.

  4. Akü kesici(ler)i BB KAPALI (açık) konumuna çevirin.
  5. Cihaz giriş kesicisi UIB'yi KAPALI (açık) konumuna çevirin.
  6. Statik anahtar giriş kesicisi SSIB'yi AÇIK (kapalı) konumuna çevirin.
  7. Ünite çıkış kesicisi UOB'yi KAPALI (açık) konumuna çevirin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?