Configurer les paramètres de test batterie
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel formé suivant la formation requise
doit apporter des modifications aux paramètres du système
de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez .
- Choisissez si le Test batterie doit
être effectué automatiquement. Si cette fonction est activée,
configurez les paramètres suivants :
- Planification des tests : réglez l'intervalle de test batterie : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou 12 mois.
- Date : définissez le jour du mois où le test batterie doit avoir lieu. Choisissez une valeur entre 1 et 31.
- Heure : définissez l'heure à laquelle le test batterie doit avoir lieu.
- Appuyez sur Enregistrer paramètres.
- Appuyez sur la flèche vers le bas.
- Configurez Test bat - Temps : sélectionnez Activer pour spécifier manuellement une limite de temps de test batterie.
- Configurez Test bat - tens. : sélectionnez Activer pour spécifier manuellement une limite de tension de test batterie.
- Appuyez sur Enregistrer paramètres.