990-91407C-005

Konfigurieren der Einstellungen für das Parallelsystem

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Änderungen an den USV-Parametern dürfen nur von geschulten Mitarbeitern, die eine vorgeschriebene Schulung absolviert haben, vorgenommen werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > Erw. Einstell > Paralleleinst..
  2. Legen Sie die Anzahl Parallel-USV fest. Wählen Sie eine Zahl zwischen 2 und 4.
  3. Legen Sie den Wert für Anzahl redund. Par.-USV fest. Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 3.
  4. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?