990-91407C-012

Configuration des paramètres parallèles

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel formé suivant la formation requise doit apporter des modifications aux paramètres du système de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres parall..
  2. Définissez le Nombre d'ASI parallèles. Sélectionnez un numéro entre 2 et 4.
  3. Définissez le Nbre ASI par. redondants. Choisissez une valeur entre 0 et 3.
  4. Appuyez sur Enregistrer paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?