990-91381C-031

Anslut kraftkablarna

  1. Dra kraftkablarna genom bypasskåpets över- eller undersida.
  2. Anslut PE-kablar, ingångskablar, bypasskablar (i system med dubbelmatad strömförsörjning), lastkablar och DC-kablar. Montera kabelskorna på skenorna enligt bilden.

    Enkelmatad strömförsörjning

    Dubbelmatad strömförsörjning

    Montering av kabelsko på skena

    1. Fjäderbricka – ingår i paketet.

    2. Platt bricka (ingår ej).

  3. Se till att kabelskorna är ordentligt fästa.
    OBSERVERA
    Risk för utrustningsskador
    Se till att kabelskorna är ordentligt fästa. Dra inte i kablarna, för då kan kabelskorna röra på sig och bulten lossna.
    Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  4. Sätt tillbaka höger sidopanel på bypasskåpet.
  5. Placera om skyddshöljena på höger sidopanel. Återanvänd M6-skruvarna.
QR code for this page

Var det här till hjälp?