990-91379C-018

ネットワークの設定

内蔵ネットワーク管理カードとオプションのネットワーク管理カード用のネットワークを設定することができます。(ネットワーク管理カードはNMCと表記します)。

  1. 設定 > ネットワーク > IPv4 をタップして内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワーク管理カードの設定を行う場合)、オプションのNMC(オプションのネットワーク管理カードの設定を行う場合)を選択します。
    1. アドレスモードを、手動BOOTPDHCPのいずれかに設定します。
    2. 内蔵NMC IPv4を無効化またはオプションのNMC IPv4を無効化を選択してネットワークを無効にすることもできます。
    3. OKをタップして設定を保存します。
  2. 設定 > ネットワーク > IPv6 をタップして内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワーク管理カードの設定を行う場合)、オプションのNMC(オプションのネットワーク管理カードの設定を行う場合)を選択します。
    1. DHCPV6モードを、アドレスおよびその他の情報アドレス以外の情報のみIPv6なしのいずれかに設定します。
    2. 自動設定または手動を選択します。
    3. 内蔵NMC IPv6を無効化またはオプションのNMC IPv6を無効化を選択してネットワークを無効にすることもできます。
    4. OKをタップして設定を保存します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?