990-91379E-025

Uruchomienie z trybu obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około trzy minuty.
  2. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli jest obecny).
  3. Zamknij wyłącznik prądu zwrotnego obejścia BF2 (jeśli jest obecny).
  4. Zamknij bezpieczniki baterii.
  5. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  6. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz B z blokady SKRU.
  7. Włóż klucz B do blokady wyłącznika wyjściowego jednostki UOB i przekręć klucz.
  8. Zamknij wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB).
  9. Otwórz wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
  10. Obróć i wyjmij klucz B z blokady wyłącznika obejścia serwisowego UOB.
  11. Włóż klucz A do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
  12. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik włączony.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?