Avsluta batterikalibreringstestet
- Tryck på menyknappen på startbilden.
- Välj .
- Tryck OK på skärmen för att bekräfta.
Visa QR-kod för denna sida
Var det här till hjälp?
Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE som det finns hänvisningar till i den här guiden tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den här guiden och innehållet i den skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av den här guiden får återges eller överföras i någon form eller på något sätt (varken elektroniskt, mekaniskt, eller via kopiering eller inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.
Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av guiden eller innehållet i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i ”befintligt skick”.
Produkter och utrustning från Schneider Electric får endast installeras, användas och underhållas av kvalificerad personal.
Eftersom standarder, specifikationer och konstruktioner kan ändras kan informationen i den här guiden ändras utan föregående meddelande.
I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här materialet eller för några konsekvenser som uppstår som följd av användningen av informationen i det här materialet.
Gå till
IEC: https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvs_iec/ eller
UL: https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvs_ul/
eller skanna QR-koden ovan för åtkomst till den digitala upplevelsen samt översatta
manualer.
© 2018 – 2020 Schneider Electric