990-6161A-025

Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS

Do tej procedury należy użyć zestawu instalacyjnego 0H-220042 i opcjonalnego zestawu przeciwwstrząsowego GVSOPT016.
  1. Wyjmij moduł przełącznika statycznego.
  2. Wepchnij zasilacz UPS na miejsce. W przypadku montażu zestawu przeciwwstrząsowego sprawdź, czy tylny wspornik kotwiący łączy się z tylnymi kotwami.
    1. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Należy pamiętać, że zasilacz UPS musi pasować do wysokości modułowej szafy bateryjnej 1. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
  3. Wepchnij modułową szafę bateryjną 1 na miejsce. W przypadku montażu zestawu przeciwwstrząsowego sprawdź, czy tylny wspornik kotwiący łączy się z tylnymi kotwami.
    1. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Użyj poziomicy, aby zapewnić równe położenie modułowej szafy bateryjnej 1.
    NOTYFIKACJA
    Ryzyko uszkodzenia sprzętu
    Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  4. Tylko w przypadku montażu zestawu przeciwwstrząsowego: Zamontuj dwa wsporniki łączące między modułową szafę bateryjną 1 i zasilacz UPS.

    Modułowa szafa bateryjna 1 i zasilacz UPS

  5. Zamontuj śruby łączące między modułową szafę bateryjną 1 i zasilaczem UPS.
  6. Zamontuj osłony szeregowe w górnej i dolnej części między modułową szafą bateryjną 1 i zasilaczem UPS.
  7. Zamontuj ponownie moduł przełącznika statycznego.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.