990-6161A-005

Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV

Verwenden Sie hierfür den Einbausatz 0H-220042 und das optionale Seismic Kit GVSOPT016.
  1. Statisches Umschaltmodul
  2. Schieben Sie die USV an ihren Standort. Zur erdbebensicheren Verankerung stellen Sie sicher, dass die hintere Verankerungshalterung durch die hintere Verankerung festgehalten wird.
    1. Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Beachten Sie, dass die Höhe der USV mit der Höhe des modularen Batterieschranks 1 übereinstimmen muss. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht.
  3. Schieben Sie den modularen Batterieschrank 1 an seinen Standort. Zur erdbebensicheren Verankerung stellen Sie sicher, dass die hintere Verankerungshalterung durch die hintere Verankerung festgehalten wird.
    1. Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der modulare Batterieschrank 1 gerade steht.
    HINWEIS
    Beschädigungsrisiko
    Verschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  4. Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Montieren Sie die beiden Verbindungshalterungen zwischen dem modularen Batterieschrank 1 und der USV.

    Modularer Batterieschrank 1 und USV

  5. Montieren Sie die Verbindungsschrauben zwischen dem modularen Batterieschrank 1 und der USV.
  6. Montieren Sie die Deckleisten oben und unten zwischen dem modularen Batterieschrank 1 und der USV.
  7. Bringen Sie das statische Umschaltmodul wieder an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.