990-6161A-005

Verbinden der modularen Batterieschränke miteinander

Verwenden Sie hierfür den Einbausatz 0H-220042 und das optionale Seismic Kit GVSOPT016.
  1. Schieben Sie den modularen Batterieschrank ganz rechts an seine Position.
    1. Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten am modularen Batterieschrank mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Schrank gerade steht.
    HINWEIS
    Beschädigungsrisiko
    Verschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  2. Führen Sie den eben durchgeführten Schritt für alle modularen Batterieschränke durch.
  3. Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Montieren Sie die beiden Verbindungshalterungen zwischen den modularen Batterieschränken.
  4. Montieren Sie die Verbindungsschrauben zwischen den modularen Batterieschränken.
  5. Montieren Sie die Deckleisten oben und unten zwischen den modularen Batterieschränken.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.