Abschließende Montageschritte
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms.
Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
WARNUNG |
|---|
|
Beschädigungsrisiko
Warten Sie, bis das System in Betrieb genommen werden soll, bevor Sie die Batterien
einsetzen. Die Zeitspanne zwischen Einsetzen der Batterien bis zur Inbetriebnahme
des USV-Systems darf 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht überschreiten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Falls dies noch nicht durchgeführt wurde, senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten
am modularen Batterieschrank mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren.
Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der modulare Batterieschrank gerade steht.
HINWEIS BeschädigungsrisikoVerschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. - Nur zur erdbebensicheren Verankerung:
- Entfernen Sie die M8-Schrauben von der Vorderseite des modularen Batterieschranks.
- Montieren Sie die vordere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben am modularen Batterieschrank.
- Befestigen Sie die vordere Verankerungshalterung am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der vorderen Verankerungshalterung beträgt ø13 mm. Mindestanforderung ist M12-Hardware der Klasse 8.8.
- Bringen Sie die angegebenen Platten und Abdeckungen wieder an.
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
- Schieben Sie die Batteriemodule in das Fach. Füllen Sie die Fächer von unten nach oben. Installieren Sie immer eine vollständige Batteriereihe (vier Batteriemodule) in jedem Fach.
- Drehen Sie den Griff der Batteriemodule nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube am Fach.
- Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite der Batteriemodule.
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Entfernen Sie die schmale Platte von der Unterseite der unteren Batterieabdeckung und bringen Sie die untere Batterieabdeckung wieder an.
- Bringen Sie die Batterieabdeckungen wieder an.
GEFAHR
WARNUNG