990-91262B-025

Przygotowanie do podłączenia kabli sygnałowych

  1. Zdemontuj górne płyty montażowe i górne osłony szczotkowe z zasilacza UPS. Służą do poprowadzenia przewodu sygnałowego.
  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj osłony szczotkowe.
    • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
  3. Usuń wskazane osłony.
  4. Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez tylną osłonę szczotkową/płytę montażową.
  5. Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez lewą i środkową osłonę szczotkową/płytę montażową.

    Zasilacz UPS bez przepustów kablowych

    Zasilacz UPS z przepustami kablowymi

QR code for this page

czy było to pomocne?