990-91262D-034

Sinyal Kablolarını Hazırlama

  1. Üst rakor plakalarını ve üst fırça plakalarını UPS'den çıkarın. Bunlar sinyal kablosu yönlendirmesi içindir.
  2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Kanalsız kurulum için: Fırça plakalarını tekrar takın.
    • Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
  3. Belirtilen kapakları çıkarın.
  4. non-Class 2/non-SELV Sinyal kablolarını sağ fırça/rakor plakası içinden çekin.
  5. Class 2/SELV Sinyal kablolarını sol ve orta fırça/rakor plakası içinden çekin.

    Kanalsız UPS

    Kanallı UPS

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.