990-91111L-023

Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1 + 1 parallellsystem

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.
  1. Fjern den statiske svitsjmodulen fra begge UPS-enhetene.

    UPS sett forfra

  2. Fjern dekselet fra begge UPS-enhetene.

    UPS sett forfra

  3. Kople signalkablene fra indikatorlampen til den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) på begge UPS-enhetene.
  4. Fjern hyllen fra begge UPS-enhetene.

    UPS sett forfra

  5. Fjern frontdekselet fra den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) på begge UPS-enhetene.

    UPS sett forfra

  6. Installer en ekstra meldekontakt (følger med) i OF2-posisjonen i den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) på begge UPS-enhetene.
  7. Kople til non-Class 2/non-SELV-signalkablene mellom de to UPS-enhetene:
    1. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 1 og 2 i den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) i UPS 1 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 som vist.
    2. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 1 og 2 i den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) i UPS 2 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 som vist.

    Intern frakoplingsenhet for vedlikehold (IMB) sett forfra

    Forenklet 1+1 parallellsystem sett forfra

  8. Sett på igjen frontdekselet på den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) på begge UPS-enhetene.
  9. Monter hyllen på begge UPS-enhetene igjen.
  10. Kople signalkablene fra den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) til indikatorlampene på begge UPS-enhetene igjen.

    UPS sett forfra

  11. Monter dekselet på begge UPS-enhetene igjen.
  12. Installer den statiske svitsjmodulen på begge UPS-enhetene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?