990-6161A-017

Collegamento dei cavi di segnale

  1. Assegnare un ID a ciascun armadio delle batterie modulari con il selettore collocato al di sotto dell'interruttore delle batterie. Impostare gli ID in base ai numeri riportati nelle immagini della panoramica di installazione in Procedura di installazione per UPS con batterie interne o Procedura di installazione per UPS per batterie esterne.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari

  2. Collegare i cavi di segnale forniti fra tutti gli armadi delle batterie modulari:
    1. Collegare il cavo di segnale fornito 0W12908 da J8008 a J8007 sulla scheda 640-7572 fra gli armadi delle batterie modulari.
    2. Collegare il cavo di segnale fornito 0W76627 da J8011 a J8014 sulla scheda 640-7572 fra gli armadi delle batterie modulari.
    3. Montare un tappo di terminazione (T) nel connettore non utilizzato J8007 nell'ultimo armadio delle batterie modulari.
    Armadio delle batterie modulari 3 Armadio delle batterie modulari 2 Armadio delle batterie modulari 1

    Vista anteriore di due armadi delle batterie modulari

  3. Per installazione con UPS adiacente:
    1. Collegare il cavo di segnale 0W12908 a J8008 sulla scheda 640-7572 nell'armadio delle batterie modulari 1, farlo passare attraverso il lato destro e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
    2. Collegare il cavo di segnale fornito 0W76627 a J8011 sulla scheda 640-7572 nell'armadio delle batterie modulari 1, farlo passare attraverso il lato destro e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
  4. Per installazione con UPS remoto:
    1. Collegare i cavi di segnale a J8008 sulla scheda 640-7572 nell'armadio delle batterie modulari 1, farli passare lungo il lato destro e attraverso la parte superiore dell'armadio e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
      NOTA: Il cavo di segnale fornito 0W12908 non è abbastanza lungo per l'installazione di un UPS remoto. È possibile ordinare un cavo di segnale da 5 metri (0J-0W4527) o da 50 metri (0J-0W3758) da Schneider Electric. Per cavi di segnale di altre lunghezze, contattare Schneider Electric. Questo cavo di segnale è classificato come Class 2/SELV.
    2. Collegare i cavi di segnale a J8011 sulla scheda 640-7572 nell'armadio delle batterie modulari 1, farli passare lungo il lato sinistro e attraverso la parte superiore dell'armadio e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
      NOTA: Il cavo di segnale fornito 0W76627 non è abbastanza lungo per l'installazione di un UPS remoto. Riutilizzare i connettori del cavo di segnale fornito 0W76627 per dare ai nuovi cavi di segnale la lunghezza corretta. Questo cavo di segnale è classificato come non-Class 2/non-SELV.

      Cavo di segnale per UPS con batterie interne

      Cavo di segnale per UPS per batterie esterne

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 per installazione con UPS remoto

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?