Instalación final
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta
intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté listo para el encendido. El tiempo
transcurrido desde la instalación de las baterías hasta el encendido del sistema SAI
no debe ser superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Si todavía no lo ha hecho, baje las patas niveladoras delantera y trasera del armario
de baterías modulares con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel
de burbuja para asegurarse de que el armario de baterías modulares esté nivelado.
AVISO Riesgo de daños en el equipoNo mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. - Solo para el anclaje antisísmico:
- Retire los pernos M8 de la parte frontal del armario de baterías modulares.
- Instale el soporte de anclaje frontal en el armario de baterías modulares con los pernos M8 que se suministran.
- Monte el soporte de anclaje frontal en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø13 mm. El requisito mínimo es hardware M12 grado 8.8.
- Vuelva a colocar las placas y cubiertas indicadas.
- Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto).
- Encaje los módulos de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba. Instale siempre un banco de baterías completo (cuatro módulos de baterías) en cada estante.
- Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías; a continuación, fije la manilla al estante con el tornillo que se suministra.
- Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.
- Solo para el anclaje antisísmico: Quite la placa estrecha de la parte inferior de la cubierta inferior de las baterías y vuelva a instalar la cubierta inferior de las baterías.
- Vuelva a instalar las cubiertas de las baterías.
PELIGRO
ADVERTENCIA