Endelig installasjon
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller sterk kortslutningsstrøm.
Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
ADVARSEL |
|---|
|
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på før du installerer batteriene i systemet.
Tiden mellom batteriinstallasjon og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72
timer eller 3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade,
eller skade på utstyret.
|
- Hvis du ikke allerede har gjort det, senker du de fremre og bakre nivelleringsføttene
på det modulære batterikabinettet med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet.
Bruk et vater for å kontrollere at det modulære batterikabinettet står vannrett (i
vater).
LES DETTE Fare for skade på utstyretIkke flytt kabinettet etter at nivelleringsføttene har blitt senket.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret. - Kun for seismisk forankring:
- Fjern M8-boltene fra forsiden av det modulære batterikabinettet.
- Monter det fremre forankringsbeslaget på det modulære batterikabinettet med de medfølgende M8-boltene.
- Fest de fremre forankringsbeslagene til gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for gulvtypen. Hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø13 mm. Minimumskravet er 8.8-maskinvare i M12-klasse.
- Monter de angitte platene og dekslene igjen.
- Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
- Skyv batterimodulene inn i sporet. Fyll hyllene fra bunnen og oppover. Installer alltid en komplett batteristreng (fire batterimoduler) på hver hylle.
- Skyv batterimodulhåndtaket ned og fest håndtaket til hyllen med den vedlagte skruen.
- Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulene.
- Kun for seismisk forankring: Fjern den smale platen fra bunnen av det nedre batteridekselet og monter det nedre batteridekselet igjen.
- Monter batteridekslene igjen.
FARE
ADVARSEL