990-6161A-032

การเตรียมตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับสายสัญญาณ

เฉพาะสำหรับการติดตั้งกับ UPS ระยะไกลเท่านั้น

  1. ถอดเพลตเข้าสายและแผ่นแปรงออกจากด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
  2. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งแผ่นแปรงกลับเข้าที่
    • สำหรับการติดตั้งที่มีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่

    ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไม่มีท่อร้อยสาย

    ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 มีท่อร้อยสาย

  3. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตเข้าสาย/แผ่นแปรงด้านขวา และเข้าไปยังตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
  4. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตเข้าสาย/แผ่นแปรงด้านซ้าย และเข้าไปยังตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?