990-91263A-018

定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続

注記
機器損傷の危険
定格50 kWを超えるUPSを設置する場合、各モジュール式バッテリーキャビネットのDCケーブルは、UPSに直接接続する必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
  1. リモートUPSの場合
    1. 各モジュール式バッテリーキャビネットでPEケーブルとDCケーブル(付属していません)を接続します。
    2. 配線ボックスを通して、PEケーブルとDCケーブルをUPSの電源ケーブル領域に配線します。
    3. UPSでPEケーブルとDCケーブルを接続するには、UPS設置マニュアルを参照してください。

    リモートUPS用のモジュール式バッテリーキャビネットの前面図

  2. 外部バッテリーの隣接UPSの場合
    1. 以下の図のように、付属のPEケーブル(0W49449)をモジュール式バッテリーキャビネット間に接続します。

      2台のモジュール式バッテリーキャビネットの前面図

    2. モジュール式バッテリーキャビネット1にオプションキットGVSOPT030のPEケーブルを接続し、PEケーブルを右側から通してUPSの電源ケーブル領域に配線します。
    3. 各モジュール式バッテリーキャビネットにオプションキットGVSOPT030のDCケーブルを接続し、DCケーブルを右側から通してUPSの電源ケーブル領域に配線します。DCケーブルは、モジュール式バッテリーキャビネットを通して配線します。
    4. UPSでPEケーブルとDCケーブルを接続するには、UPS設置マニュアルを参照してください。

    モジュール式バッテリーキャビネット1の前面図

    モジュール式バッテリーキャビネットの上面図

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?