Installazione finale
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di
cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
![]() |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Prima di installare le batterie nel sistema, attendere che questo sia pronto per essere
alimentato. L'intervallo di tempo tra l'installazione delle batterie e l'alimentazione
dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
- Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'armadio delle batterie modulari con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'armadio delle batterie modulari.
- Solo per l'ancoraggio antisismico:
- Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'armadio delle batterie modulari con i bulloni M8 in dotazione.
- Fissare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'armadio delle batterie modulari al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø18 mm.
- Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
- Spingere i moduli batteria negli slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto.
- Abbassare la maniglia del modulo batteria e fissare la maniglia al ripiano con la vite fornita.
- Reinstallare le piastre e le coperture indicate.
- Connettere i terminali delle batterie alla parte anteriore dei moduli delle batterie.
- Reinstallare il coperchio delle batterie.
- Reinstallare il pannello anteriore.
- Inserire le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale nell'armadio delle batterie modulari da un'angolazione inclinata.
- Ricollegare la cinghia del pannello frontale all'armadio delle batterie modulari.
- Chiudere il pannello frontale e bloccare con le due manopole di bloccaggio.