990-5910E-006

Descripción general de la interfaz de usuario

Pantalla

Información general de la pantalla de inicio

  1. Botón de inicio: pulse aquí en cualquier pantalla para volver a la pantalla de inicio.

  2. Botón de menú principal: pulse aquí para acceder a los menús.

  3. Botón de diagrama sinóptico: pulse aquí para acceder al diagrama sinóptico.

  4. Símbolo de estado de alarma: pulse aquí para acceder al registro de alarmas activas.

Puede pulsar en la salida o los campos de batería en la pantalla de inicio para acceder a las páginas de mediciones detalladas.

Menú principal


Pulse el botón del menú principal en la pantalla de inicio para acceder a los menús.

Diagrama sinóptico

El diagrama sinóptico se adaptará a la configuración del sistema. Los diagramas sinópticos que aparecen aquí se proporcionan solo a modo de ejemplo.

La línea de alimentación verde (gris en la ilustración) del diagrama sinóptico muestra el flujo de energía eléctrica a través del sistema SAI. Los módulos activos (inversor, rectificador, batería, conmutador estático, etc.) se enmarcan en color verde y los módulos inactivos se enmarcan en negro. Los módulos que se enmarcan en rojo no están operativos o tienen una condición de alarma.

En los diagramas sinópticos de sistemas en paralelo, pulse el SAI gris para ver el diagrama sinóptico en el nivel del SAI.

NOTA: El diagrama sinóptico solo muestra un disyuntor de batería (BB) aunque haya más disyuntores de batería conectados y configurados para supervisión. Si uno o más de los disyuntores de batería están en la posición cerrada, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como cerrado. Si todos los disyuntores de batería supervisados están en la posición abierta, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como abierto.

Ejemplo de sistema SAI unitario: suministro de red con dos entradas

Ejemplo de sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

Ejemplo de sistema en paralelo: suministro de red con dos entradas

Símbolo de estado de alarma

El símbolo de estado de alarma (gris en la ilustración) en la esquina superior derecha de la pantalla cambia según el estado de alarma del sistema SAI.

Verde: no hay alarmas en el sistema SAI.
Azul: hay alarmas informativas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Amarillo: hay alarmas de advertencia en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Rojo: hay alarmas críticas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.

Árbol de menús


Pulse el botón del menú principal en la pantalla de inicio para acceder a los menús.

  • Estado

    • Entrada

    • Salida

    • Derivación

    • Batería

    • Temperatura

    • Paralelo

  • Registros

  • Control*

    • Modo funcionamiento

    • Inversor

    • Cargador

    • Secuencias guiadas

  • Configuración*

    • SAI

    • Salida

    • Batería

    • Alta eficiencia

    • Disyuntores

    • Contactos y relés

    • Red

    • Modbus

    • General

    • Recordatorio

    • Guardar/Restablecer

    • Estado actualización

  • Mantenimiento

    • Alarma sonora

    • LED de estado

    • Bombilla disyuntor

    • Batería*

    • Calibrac. autonomía*

    • Sustitución baterías*

    • Informe de SAI*

  • Acerca de

  • Cerrar sesión

  • Botón de bandera: consulte Configurar el idioma de la pantalla.

Algunos menús contienen más submenús que los descritos en este manual. Estos submenús aparecen atenuados y son únicamente para uso de Schneider Electric, a fin de evitar impactos de carga no deseados. Otros elementos del menú también pueden estar atenuados si no son relevantes para este sistema SAI en particular.

Sección del controlador

NOTA: Extraiga el panel frontal para acceder a la sección del controlador.

Vista frontal de la sección del controlador

  1. Botones ON/OFF del inversor

  2. Puertos USB*

  3. E/S universal*

  4. Puerto Modbus*

  5. Puerto USB Micro-B*

  6. Puerto de red*

  7. Botón Restablecer*

  8. LED de estado de entrada*

  9. LED de estado del inversor*

  10. LED de estado de salida*

  11. LED de estado de derivación*

  12. LED de estado de batería*

  13. Fuente de alimentación de la pantalla

  14. Puerto de pantalla

  15. Puerto de servicio*

  16. Para uso futuro

  17. Para uso futuro

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?