990–5809D-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ηλεκτρικού πίνακα

  1. Ανοίξτε τη θύρα για να διασφαλίσετε ότι τα καλώδια δεν θα είναι πολύ σφικτά.
  2. Δρομολογήστε τα καλώδια από τον ηλεκτρικό πίνακα μέσω του επάνω ή κάτω μέρους του ερμαρίου I/O και προς τους πίνακες όπως υποδεικνύεται στις εικόνες Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια σήματος σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων and Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια σήματος σε συστήματα κάτω εισόδου καλωδίων. Τα κυκλώματα κατηγορίας 2/SELV πρέπει να διαχωρίζονται από άλλα καλώδια, όπως υποδεικνύεται στις εικόνες.
  3. Συνδέστε τα παρακάτω καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ηλεκτρικού πίνακα.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ασφαλειοδιακόπτης εξόδου μονάδας UOB πρέπει να περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς βοηθητικούς διακόπτες.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού (SKRU) ισχύει μόνο για συστήματα 480 V.

    Όλα τα κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα πρέπει να φέρουν την ίδια αναφορά 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;