Αφαίρεση του ερμαρίου τροφοδοσίας από την παλέτα
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Βεβαιωθείτε
ότι το έδαφος
είναι επίπεδο
και μπορεί να
υποστηρίξει
το βάρος του
γρύλου στον
οποίο έχει φορτωθεί
το ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προσέξτε
μην καταστρέψετε
τα καλώδια κατά
τη χρήση του
γρύλου.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
- Πάρτε το κιτ εγκατάστασης 0M-816661 που αποστέλλεται μαζί με το ερμάριο I/O. Χρησιμοποιήστε το γρύλο και την πλάκα προστασίας δαπέδου που περιέχονται στο κιτ για όλα τα ερμάρια σε αυτήν τη διαδικασία.
- Τοποθετήστε την πλάκα προστασίας δαπέδου κάτω από την παλέτα στην πίσω πλευρά του ερμαρίου.
- Τοποθετήστε
το γρύλο από
το κιτ εγκατάστασης
στην οπή του
άγκιστρου μετακίνησης
στην πίσω πλευρά
του ερμαρίου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΙΣΗΣΜην χρησιμοποιείτε γρύλο στο μπροστινό και το πίσω άγκιστρο μετακίνησης ταυτόχρονα.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Χαλαρώστε και αφαιρέστε τους κοχλίες από το πίσω άγκιστρο μετακίνησης και από το μεσαίο τμήμα της παλέτας. Φυλάξτε τα δύο μεσαία τμήματα της παλέτας για χρήση στο βήμα 8.
- Χρησιμοποιήστε
μηχάνημα διάτρησης
με τον παρεχόμενο
εξαγωνικό κοχλία
για ενεργοποίηση
του γρύλου,
τοποθέτησή
του στο άγκιστρο
και επαφή με
την πλάκα προστασίας
δαπέδου.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μειώστε τη ροπή διάτρησης στο ελάχιστο για αποτροπή επιστροφής.
- Χρησιμοποιήστε το γρύλο για να ανασηκώσετε την παλέτα στην επάνω θέση.
- Αφαιρέστε το πίσω και το μεσαίο τμήμα της παλέτας. Φυλάξτε το μεσαίο τμήμα της παλέτας για χρήση στο βήμα 8.
- Τοποθετήστε τα τμήματα της παλέτας που περιγράφονται στο βήμα 4 και 7 κάτω από το άγκιστρο μετακίνησης.
- Χρησιμοποιήστε μηχάνημα διάτρησης για να χαμηλώσετε το ερμάριο επί της υποστήριξης.
- Μετακινήστε την πλάκα προστασίας δαπέδου και το γρύλο από την πίσω στην μπροστινή πλευρά.
- Χαλαρώστε και αφαιρέστε τους κοχλίες από το μπροστινό άγκιστρο μετακίνησης.
- Χρησιμοποιήστε μηχάνημα διάτρησης με τον παρεχόμενο εξαγωνικό κοχλία για ενεργοποίηση του γρύλου, τοποθέτησή του στο άγκιστρο και ανύψωση της παλέτας στην επάνω θέση.
- Αφαιρέστε τα μπροστινά τμήματα της παλέτας.
- Χρησιμοποιήστε το γρύλο για να χαμηλώσετε το ερμάριο έως ότου οι τροχοί ακουμπήσουν στο έδαφος. Αφαιρέστε το γρύλο και την πλάκα προστασίας δαπέδου.
- Χρησιμοποιήστε τους τροχούς για να απομακρύνετε το ερμάριο και αφαιρέστε τα εναπομείναντα τμήματα της παλέτας.
- Αφαιρέστε
τα μπροστινά
και πίσω άγκιστρα
μετακίνησης.
Πλέον μπορείτε να μετακινήσετε το ερμάριο στη θέση εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους τροχούς.