Entfernen der Leistungseinheit von der Palette
| HINWEIS |
|---|
|
Beschädigungsrisiko
Vergewissern Sie sich, dass der Boden eben ist und das
Gewicht der Hebevorrichtung mit Schrank tragen kann.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
| HINWEIS |
|---|
|
Beschädigungsrisiko
Vermeiden Sie eine Beschädigung der Kabel durch die
Hebevorrichtung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Nehmen Sie den Einbausatz 0M-816661, der mit dem E/A-Schrank geliefert wird. Verwenden Sie für alle Schränke in diesem Vorgang die im Satz enthaltene Hebevorrichtung und Bodenschutzplatte.
- Legen Sie die Bodenschutzplatte unter die Palette an der Rückseite des Schranks.
- Platzieren Sie die Hebevorrichtung aus dem Einbausatz in
der Bohrung der Transporthalterung an der Rückseite des Schranks.
WARNUNGNeigungsgefahrVerwenden Sie nicht gleichzeitig eine Hebevorrichtung an der vorderen und der hinteren Halterung.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. - Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie diese von der hinteren Transporthalterung und dem Mittelteil der Palette. Bewahren Sie die beiden Mittelteile der Palette für Schritt 8 auf.
- Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um mittels des mitgelieferten
Innensechskants die Hebevorrichtung an ihre Position zu schieben,
sodass sie die Schutzplatte berührt.HINWEIS: Verringern Sie das Drehmoment der Bohrmaschine auf ein Minimum, um einen Rückschlag zu vermeiden.
- Heben Sie mit einer Hebevorrichtung die Palette in die obere Position.
- Entfernen Sie das hintere und das mittlere Teil der Palette. Bewahren Sie das Mittelteil der Palette für Schritt 8 auf.
- Legen Sie die Palettenteile aus Schritt 4 und 7 unter die Transporthalterung.
- Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um den Schrank auf die Abstützung abzusenken.
- Bewegen Sie die Bodenschutzplatte und die Hebevorrichtung von der hinteren zur vorderen Seite.
- Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie diese von der vorderen Transporthalterung.
- Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um mittels des mitgelieferten Innensechskants die Hebevorrichtung an ihre Position zu schieben und die Palette so weit wie möglich anzuheben.
- Entfernen Sie die vorderen Palettenteile.
- Senken Sie den Schrank mithilfe der Hebevorrichtung ab, bis die Räder den Boden berühren. Entfernen Sie die Hebevorrichtung und die Bodenschutzplatte.
- Schieben Sie den Schrank weg und entfernen Sie die verbleibenden Teile der Palette.
- Entfernen Sie die Transporthalterungen an der Vorder- und
Rückseite.
Jetzt können Sie den Schrank auf den integrierten Rädern an die Montageposition schieben.