990-5452N-023

Slå av systemer som fungerer som frekvensomformere

Følg denne fremgangsmåten for å slå av et enkelt system eller et parallellsystem som fungerer som frekvensomformer.

MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Avslutningsveiviser. Velg Avslutning ender med Av-drift og følg deretter fremgangsmåten på skjermen.
    MERK: Nedenfor følger en generell fremgangsmåte for avslutning. Følg alltid trinnene i avslutningsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  2. Åpne UOB.
  3. Åpne frakoplingsenhetene for batteri (hvis tilgjengelig).
  4. Åpne UIB.
  5. Gjenta trinn 1 til 4 for alle Galaxy VX-enhetene i parallellsystemet.
  6. Åpne SIB (hvis tilgjengelig).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?