990-5452N-023

Slå av enkelt system fra normal drift til vedlikeholdsbypassdrift

Bruk denne fremgangsmåten til å slå av et enkelt system til vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB.

MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Avslutningsveiviser. Velg Avslutning til vedlikeholdsbypass, og følg deretter fremgangsmåten på skjermen.
    MERK: Nedenfor følger en generell fremgangsmåte for avslutning. Følg alltid trinnene i avslutningsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  2. Start overføring til statisk bypass ved å trykke på knappen Overfør last til statisk bypass på displayet.

    I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet.

    Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til Status > Aktive alarmer for å se om det finnes aktive alarmer som forhindrer at UPS-systemet overføres til statisk bypass.

  3. I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i låsen på MBB og vrir den for å låse opp.
  4. Lukk MBB.
    I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen stå i låsen.
  5. Åpne UOB.
  6. I systemer med kirk-nøkler vrir du nøkkelen i låsen på frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB) for å låse opp.
    Nøkkelen utløses.
  7. I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i utløsingsenheten til magnetnøkkelen og dreier på den for å registrere nøkkelen.
  8. Åpne SSIB.
  9. Start overføring til tvungen statisk bypass ved å trykke på vekselretterens AV-knapp foran på UPS-systemet.
  10. Åpne frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
  11. Åpne UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?