990-5452N-023

Starte opp og legge til UPS i et kjørende parallellsystem

Bruk denne fremgangsmåten når du skal starte opp en UPS og legge den til i et kjørende parallellsystem.

MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Lukk UIB.
    Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder.
  2. Fra startskjermen velger du Kontroll > Oppstartsveiviser. Velg Start UPS i parallellsystem og følg fremgangsmåten på skjermen.
    MERK: Nedenfor finner du en generell oppstartsprosedyre. Følg alltid trinnene i oppstartsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  3. Lukk SSIB.
  4. Lukk frakoplingsenheten for tilbakematingsvern (BF2) (hvis aktuelt), hvis den er åpen.
  5. Lukk frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
  6. Lukk UOB.
  7. Slå på vekselretteren ved å trykke på vekselretterens PÅ-knapp foran på UPS-en.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?