990-5452N-006

Apagado de sistemas que funcionan como convertidores de frecuencia

Siga este procedimiento para apagar un sistema unitario o en paralelo que funcione como convertidor de frecuencia.

NOTA: Un dispositivo de desconexión solo debe accionarse cuando el indicador LED del dispositivo de desconexión asociado esté en verde.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de apagado. Seleccione Apagado terminando en funcionamiento de Apagado y siga los pasos que aparecen en la pantalla.
    NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de apagado que sean específicos para su sistema.
  2. Abra el UOB.
  3. Abra los dispositivos de desconexión de batería (si los hay).
  4. Abra el UIB.
  5. Repita los pasos del 1 al 4 en cada Galaxy VX en el sistema en paralelo.
  6. Abra el SIB (si está presente).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?