990-5452N-023

Konfigurere inngangskontakter

  1. Velg Konfigurasjon > Inngangskontakter på displayet, og velg deretter inngangskontakten du vil konfigurere.
  2. Velg mellom følgende alternativer nedenfor:

    Tilpasset inngang 1: Generell inngang.

    Ekstern batteriovervåking oppdaget feil: Inngang som indikerer at den eksterne batteriovervåkeren har oppdaget en feil.

    Tilpasset inngang 2: Generell inngang.

    Batteriromventilasjon fungerer ikke: Inngang som indikerer at batteriromventilasjonen ikke fungerer. Når inngang er aktiv, slås batteriladeren av.

    Jordingsfeil: Inngang som indikerer at det har oppstått en jordingsfeil.

    Levert av Genset: Inngang som indikerer at UPS-en kjører på generator. Batteriladestrømmen reduseres til verdien som er angitt av Schneider Electric ved oppstart.

    Forhindre overføring fra statisk bypass: Når denne inngangen er aktiv, og systemet går inn i forespurt statisk bypass eller tvungen statisk bypass, låses systemet i statisk bypass så lenge inngangen er aktiv.

    Eksternt energilager: alarm med lav alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at eksternt energilager rapporterer en alarm med lav alvorlighetsgrad.

    Eksternt energilager: alarm med høy alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at eksternt energilager rapporterer en alarm med høy alvorlighetsgrad.

    Slå laderen av: Inngang som slår laderen av.

    Svinghjul ute av drift: Inngang som indikerer at svinghjulet ikke fungerer.

    Deaktiver høyeffektivitet-modus: Inngang for å deaktivere bruken av høyeffektivitet-modus

    Forespør bypassdrift: Inngang som vil overføre UPSen til forespurt statisk bypassdrift hvis vilkårene for overføring er oppfylt.

    Tving batteridrift: Inngang som vil tvinge overføring til batteridrift.

    Distribuert energireserve: Inngang som aktiverer modus for distribuert energireserve. DC-jordingsfeil til stede: Inngang som aktiverer alarmer for DC-jordingsfeil.
    Be UPS-enheten om å forhindre bypassoverføring: Inngang som forhindrer UPS-enheten i å gå over til bypassdrift.  
  3. Tapp på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?