990-6264H-007

Διαδικασία εγκατάστασης

  1. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο λήψης και αποσυσκευασίας για να αφαιρέσετε τα ερμάρια από την παλέτα.
  2. Αφαιρέστε τις μπροστινές πόρτες για ευκολότερη πρόσβαση (προαιρετικά).
  3. Τοποθέτηση πίσω άγκιστρων αγκύρωσης.
  4. Τοποθέτηση ερμαρίων.
  5. Προετοιμάστε το ερμάριο I/O για τα καλώδια τροφοδοσίας. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  6. Μόνο για συστήματα διπλής ηλεκτρικής παροχής Αφαιρέστε τους μεμονωμένους αγωγούς κεντρικής παροχής.:
  7. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  8. Συνδέστε τα καλώδια στην εξωτερική τροφοδοσία για το διάλυμα μπαταρίας ιόντων λιθίου (προαιρετικά).
  9. Τοποθέτηση μπροστινών άγκιστρων αγκύρωσης.
  10. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων τροφοδοσίας.
  11. Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος στους πίνακες.
  12. Τελική μηχανική συναρμολόγηση.
Για τη μετακίνηση ή τον παροπλισμό του UPS μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης,ανατρέξτε στην ενότητα Παροπλισμός η ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;