990-6264H-007

Επισκόπηση διαμορφώσεων

Αποσυνδέστε τις συσκευές από το σύστημα

UIB Διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας
SSIB Διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη
BB Διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας
MBB Διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης
UOB Διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας
BF2 Συσκευή αποσύνδεσης προστασίας από αντίστροφη τροφοδοσία
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στη βιβλιογραφία της Schneider Electric, ο όρος «διάταξη αποσύνδεσης» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που καλύπτει τους ασφαλειοδιακόπτες κυκλώματος ή τους διακόπτες, καθώς η θέση αυτών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιμέρους διαμόρφωση θα βρείτε στο ηλεκτρικό διάγραμμα ή/και διαβάζοντας το σύμβολο στην πρόσοψη κάθε συσκευής αποσύνδεσης.

Επισκόπηση συστημάτων UPS με ερμάριο I/O 1250 kW – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανάλογα με την επιλεγμένη διαμόρφωση, η διάταξη αποσύνδεης ανατροφοδοσίας BF2 (σημασμένη στην εικόνα με *) μπορεί να είναι προεγκατεστημένη στο UPS, να παραδίδεται ως προαιρετικό κιτ ανατροφοδοσίας GVXOPT001 για να εγκατασταθεί στο UPS ή να εγκατασταθεί ανάντη του UPS στον ηλεκτρικό πίνακα.

Η εικόνα απεικονίζει UPS των 750 kW. Η ίδια αρχή ισχύει για τα άλλα UPS με ερμάριο I/O των 1250 kW.

Επισκόπηση συστημάτων UPS με ερμάριο I/O 1250 kW – Διπλή ηλεκτρική παροχή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανάλογα με την επιλεγμένη διαμόρφωση, η διάταξη αποσύνδεης ανατροφοδοσίας BF2 (σημασμένη στην εικόνα με *) μπορεί να είναι προεγκατεστημένη στο UPS, να παραδίδεται ως προαιρετικό κιτ ανατροφοδοσίας GVXOPT001 για να εγκατασταθεί στο UPS ή να εγκατασταθεί ανάντη του UPS στον ηλεκτρικό πίνακα.

Η εικόνα απεικονίζει UPS των 750 kW. Η ίδια αρχή ισχύει για τα άλλα UPS με ερμάριο I/O των 1250 kW.

Παράλληλο σύστημα

Το Galaxy VX μπορεί να υποστηρίξει έως και 4+0 UPS παράλληλα για χωρητικότητα και έως και 4+1 UPS παράλληλα για εφεδρεία.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημειώστε ότι για συστήματα άνω των 4 MW μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν οι κατάλληλες διατάξεις αποσύνδεσης στο σωστό μέγεθος για τον ηλεκτρικό πίνακα.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;