990-6264H-007

Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια τροφοδοσίας σε συστήματα κάτω εισόδου καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Μην τρυπάτε/ανοίγετε οπές για καλώδια ή σωληνώσεις με τις εγκατεστημένες πλάκες στυπιοθλίπτη και μην τρυπάτε/ανοίγετε οπές κοντά στο UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια προς την εξωτερική τροφοδοσία για το διάλυμα μπαταρίας ιόντων λιθίου πρέπει να διέρχονται από το επάνω μέρος του ερμαρίου εισόδου/εξόδου. Ακολουθήστε τη διαδικασία Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια τροφοδοσίας σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων για προετοιμασία για τα καλώδια στην εξωτερική παροχή.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να ανυψώσετε το ερμάριο χαμηλώνοντας τα πόδια του ερμαρίου ή να μειώσετε το ύψος του δαπέδου ακριβώς κάτω από τις κάτω πλάκες στυπιοθλίπτη για να έχετε το σωστό εύρος κάμψης καλωδίων για τα καλώδια τροφοδοσίας.
  1. Χαλαρώστε τους κοχλίες και αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη στο κάτω μέρος του ερμαρίου I/O.
  2. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια/σωληνώσεις στην κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρές άκρες που μπορούν να καταστρέψουν τα καλώδια.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
    1. Για καλώδια παράκαμψης

    2. Για καλώδια DC

    3. Για καλώδια εξόδου

    4. Για καλώδια εισόδου

  3. Εγκαταστήστε τους αγωγούς και τοποθετήστε τις κάτω πλάκες στυπιοθλίπτη στη σειρά που υποδεικνύεται κάτω από το πλαίσιο.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;