990-6264H-007

Αφαιρέστε τις μπροστινές πόρτες για ευκολότερη πρόσβαση (προαιρετικά)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης, οι πόρτες μπορούν να αφαιρεθούν προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις χώρου εργασίας σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς.
  1. Ανοίξτε την πόρτα.
  2. Ανασηκώστε την πόρτα προς τα πάνω μέχρι να βγει από τους πείρους των μεντεσέδων και αφαιρέστε την.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου τροφοδοσίας

  3. Αποθηκεύστε την πόρτα ασφαλώς μέχρι την επανατοποθέτηση.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο πείρος του μεντεσέ είναι χαλαρός και μπορεί να βγει μαζί με την πόρτα - επανατοποθετήστε τον στον μεντεσέ της πόρτας για την επανατοποθέτηση της πόρτας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;