990-6264H-007

Καλώδια σήματος για εξωτερικό συγχρονισμό

Η μέγιστη τάση για εξωτερικό συγχρονισμό είναι ίση με το εύρος τάσης εισόδου που αναφέρεται στις προδιαγραφές. Το καλώδια non-Class 2/non-SELV για τον εξωτερικό συγχρονισμό πρέπει να είναι καλώδια με μανδύα και ονομαστική τάση 600 VAC.

  1. Δρομολογήστε τα καλώδια εξωτερικού συγχρονισμού μέσω του επάνω μέρους του ερμαρίου Ε/Ε προς το ερμάριο 0P6549, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων τροφοδοσίας.
  2. Συνδέστε τις τρεις φάσεις στο πλαίσιο τερματικών:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι φάσεις από την πηγή συγχρονισμού πρέπει να προστατεύονται με ασφάλεια των 0,5 Α μέγιστο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε το πλαίσιο τερματικών στον πίνακα. Τα καλώδια σήματος θα συνδεθούν από τη Schneider Electric κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας συναρμολόγησης.
    1. Συνδέστε το L1 στο J5611 επάνω στο 0P6549.
    2. Συνδέστε το L2 στο J5612 επάνω στο 0P6549.
    3. Συνδέστε το L3 στο J5613 επάνω στο 0P6549.

Συνδέσεις καλωδίων σήματος για βασικό συγχρονισμό UPS με πηγή σταθερής τάσης (πίνακες 0P6548, 0P6549)

Συνδέσεις καλωδίων σήματος για συγχρονισμό διπλού UPS με κινούμενο κύριο διάγραμμα συγχρονισμού (πίνακες 0P6548, 0P6549)

Συνδέσεις καλωδίων σήματος για σταθερό παράλληλο κύριο συγχρονισμό (πίνακες 0P6548, 0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;