990-6264H-007

Επισκόπηση των επαφών εισόδου και των ρελέ εξόδου

Επαφές εισόδου

Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στις επαφές εισόδου, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κύκλωμα κατηγορίας 2/SELV.

Όλα τα κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα πρέπει να φέρουν την ίδια αναφορά 0 V.

Οι επαφές εισόδου υποστηρίζουν 24 VDC 10 mA.

Ο διακόπτης SW5500 στο 0P6548 χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ εσωτερικής τροφοδοσίας SELV για τις εισόδους (τυπική ρύθμιση) και εξωτερικής τροφοδοσίας*. Εάν έχει επιλεγεί εξωτερική τροφοδοσία, η παροχή πρέπει να συνδεθεί με το J5530.

Όνομα Περιγραφή Θέση
IN 1 (Επαφή 1) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5502*
IN 2 (Επαφή 2) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5503*
IN 3 (Επαφή 3) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5504*
IN 4 (Επαφή 4) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5505*
IN 5 (Επαφή 5) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5510*
IN 6 Επαναληπτική επαφή AUX UOB 0P6548 τερματικό J5509*
IN 7 Διακόπτης θερμοκρασίας μετασχηματιστή 0P6548 τερματικό J5508*
IN 8 Εξωτερική επαφή συγκόλλησης 0P6548 τερματικό J5507*
IN 9 Είσοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού 0P6548 τερματικό J5506*
IN 10 Απαιτούμενος εξωτερικός συγχρονισμός 0P6548 τερματικό J5511*
IN 11 Χρήση αναμονής στατικής παράκαμψης 0P6548 τερματικό J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552 τερματικό J9027*

Ρελέ εξόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαιτείται μέγιστη σύνδεση 250 VAC 5 A στα ρελέ εξόδου.

Όλες οι εξωτερικές διατάξεις κυκλωμάτων πρέπει να διαθέτουν ασφάλειες ταχείας τήξης μέγιστης έντασης 5 Α.

Όνομα Περιγραφή Θέση
OUT 1 (Ρελέ 1) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6547 τερματικό J4939
OUT 2 (Ρελέ 2) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6547 τερματικό J4940
OUT 3 (Ρελέ 3) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6547 τερματικό J4941
OUT 4 Έξοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού 0P6548 τερματικό J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548 τερματικό J5521*
OUT 6 Έξοδος απαιτούμενου εξωτερικού συγχρονισμού 0P6548 τερματικό J5522*
OUT 7 UPS στον αντιστροφέα ΕΝΕΡΓΟ 0P6548 τερματικό J5523*
OUT 8 (Ρελέ 4) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5524*
OUT 9 (Ρελέ 5) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5525*
OUT 10 (Ρελέ 6) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 0P6548 τερματικό J5528*
OUT 14 Σύνδεσμος επαφής 0P6552 τερματικό J9029*
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας για τις επιλογές διαμόρφωσης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;