Προστασία αντιρροής
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Η υποχρεωτική
προστασία αντιρροής
στην παράκαμψη
πρέπει να εφαρμόζεται
με μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Εγκατάσταση της προστασίας αντιρροής από τρίτους
Συνδέστε τη διατάξεις αποσύνδεσης διακλάδωσης και τον διακόπτη AUX στο UPS όπως φαίνεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε καλώδια με διπλή μόνωση. Η διακλάδωση διάταξης αποσύνδεσης πρέπει να έχει ονομαστική τάση 24 VDC και μέγιστη ισχύ εκκίνησης 100 W. Το καλώδιο που τροφοδοτεί την διακλάδωση πρέπει να είναι καλώδιο μανδύα και να έχει ονομαστική τάση 600 VAC. Τα καλώδια πρέπει να διαστασιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη την πτώση τάσης του καλωδίου και τη σύσταση του κατασκευαστή της διακλάδωσης.
Η ετικέτα 885-91965 (παρέχεται με το UPS) πρέπει να τοποθετηθεί ορατά στην ανάντη διατάξεις αποσύνδεσης παράκαμψης.
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Σε συστήματα
στα οποία η
προστασία αντιρροής
δεν αποτελεί
μέρος του τυπικού
σχεδιασμού,
απαιτείται
η εγκατάσταση
αυτόματης συσκευής
απομόνωσης
(επιλογή προστασίας
αντιρροής της
Schneider Electric ή άλλη συσκευή,
όπως διακόπτης
κυκλώματος,
διακόπτης ή
επαφέας με λειτουργία
διαδρομής, που
πληροί τις απαιτήσεις
των προτύπων
IEC62040-1 ή 5η έκδοσης
UL1778 - ανάλογα με
το ποιο πρότυπο
ισχύει στην
περιοχή σας),
για την αποτροπή
επικίνδυνης
τάσης ή ενέργειας
στους ακροδέκτες
εισόδου της
συσκευής απομόνωσης.
Η συσκευή πρέπει
να βαθμολογείται
και να ελέγχεται
σύμφωνα με τις
προδιαγραφές
του παρόντος
εγχειριδίου.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Όταν η είσοδος του UPS συνδέεται μέσω εξωτερικών αποζευκτών οι οποίοι, όταν ανοιχθούν, απομονώνουν το ουδέτερο ή όταν η αυτόματη μόνωση ανατροφοδοσίας παρέχεται εξωτερικά του εξοπλισμού ή συνδέεται σε ένα σύστημα παροχής τροφοδοσίας τεχνολογίας πληροφορικής, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ετικέτας στους πόλους εισόδου του UPS και σε όλους τους πρωτεύοντες αποζεύκτες που εγκαθίστανται απομακρυσμένα από την περιοχή του UPS και στα εξωτερικά σημεία πρόσβασης μεταξύ των εν λόγω αποζευκτών και του UPS, από το χρήστη, η οποία θα περιέχει το ακόλουθο κείμενο (ή το αντίστοιχο αυτού στην αποδεκτή γλώσσα της χώρας στην οποία εγκαθίσταται το σύστημα UPS):
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Κίνδυνος
ανατροφοδοσίας
τάσης. Πριν
εργαστείτε
σε αυτό το κύκλωμα:
Απομονώστε
το UPS και ελέγξτε
για τυχόν επικίνδυνη
τάση μεταξύ
όλων των πόλων,
συμπεριλαμβανομένης
της γείωσης
προστασίας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|