990-6264H-007

Συνδέσεις Modbus (Πίνακας 0P6502)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι τερματιστές για σύνδεση modbus παρέχονται στο κιτ εγκατάστασης 0H-9385.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι συνδέσεις modbus απαιτούν χρήση θωρακισμένων καλωδίων. Η σύνδεση θωράκισης προς το έδαφος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (ιδανικά, μικρότερη του 1 εκατοστού). Όλα τα καλώδια σήματος Modbus πρέπει να είναι διπλής μόνωσης/καλώδιο με μανδύα και να έχουν ελάχιστη ονομαστική τάση 30 VDC.

Σύνδεση 2 καλωδίων με ένα σύστημα UPS

Παράδειγμα: Σύνδεση 2 καλωδίων με δύο συστήματα UPS

Παράδειγμα: Σύνδεση 4 καλωδίων με ένα σύστημα UPS

Παράδειγμα: Σύνδεση 4 καλωδίων με δύο συστήματα UPS

Ρυθμίσεις διακόπτη dip Modbus

Ρυθμίστε τους διακόπτες modbus dip ώστε να ταιριάζουν με την εγκατάσταση:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;