990-6264H-007

Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος στους πίνακες

  1. Αφαιρέστε τις δύο πλάκες στυπιοθλίπτη από το επάνω μέρος του ερμαρίου I/O και ανοίξτε τρύπες για τα σχετικά καλώδια κατηγορίας 2/SELV (Α) και μη κατηγορίας 2/μη SELV (Β) στον παρακάτω πίνακα. Εγκαταστήστε τους αγωγούς και επανατοποθετήστε τις πλάκες.
  2. Περάστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος μέσω του καναλιού καλωδίων και μέσω των σωστών ανοιγμάτων:
    1. Καλώδια κατηγορίας 2/SELV στους πίνακες στην αριστερή πόρτα.

    2. Καλώδια κατηγορίας 2/SELV στους πίνακες στη δεξιά πόρτα.

    3. Καλώδια μη κατηγορίας 2/μη SELV στους πίνακες στη δεξιά πόρτα.

  3. Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος στους πίνακες στη δεξιά πόρτα.
    1. Ανοίξτε τη δεξιά πόρτα και αφαιρέστε την πλάκα από την εσωτερική πόρτα.
    2. Δρομολογήστε τα καλώδια στα τερματικά πινάκων και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους καλωδιοδέτες. Τα καλώδια κατηγορίας 2 / μη SELV (A) πρέπει να δρομολογούνται χωριστά από τα καλώδια μη κατηγορίας 2 / μη SELV (B) όπως φαίνεται στην εικόνα.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εξωτερικά καλώδια σήματος πρέπει να είναι αρκετά μακριά για να ανοίγει πλήρως η πόρτα.
  4. Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος στους πίνακες στη αριστερή πόρτα:
    1. Ανοίξτε την αριστερή πόρτα και αφαιρέστε την πλάκα από την εσωτερική πόρτα.
    2. Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος στα τερματικά και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους καλωδιοδέτες.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εξωτερικά καλώδια σήματος πρέπει να είναι αρκετά μακριά για να ανοίγουν πλήρως οι πόρτες.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε την πλάκα (A) για θωράκιση του καλωδίου Modbus.
    3. Κλείστε την πόρτα και δρομολογήστε τα καλώδια και καλώδια PBUS για τις κάρτες διαχείρισης δικτύου προς τα εμπρός.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η ξηρή επαφή εισόδου AP9810 έχει συνδεθεί στο AP9631 ή το AP9635CH, το συνολικό μήκος των καλωδίων για το συνδεδεμένο εξοπλισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30m (98ft). Χρησιμοποιήστε την πλάκα θωράκισης (Α).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;