990-6264H-007

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία

0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)

0 °C έως 50 °C (32 °F έως 122 °F) όταν η ισχύς μειώνεται στο 75%*

-15 °C έως 40 °C (5°F έως 104°F) για συστήματα με μπαταρίες

-25 °C έως 55 °C (-13 °F έως 131 °F) για συστήματα χωρίς μπαταρίες

Σχετική υγρασία 5-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη

Υψομετρική μείωση σύμφωνα με το ANSI C57.96-1999*

1000 m (3300 πόδια): 1000
1500 m (5000 πόδια): 0,975
2000 m (6600 πόδια): 0,950
2500 m (8300 πόδια): 0,925
3000 m (10000 πόδια): 0,900

0-15000 m (0-50000 πόδια)

Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα

62 dB σε φορτίο 70%

69,5 dB σε φορτίο 100% για συστήματα 400 V
68 dB σε φορτίο 100% για συστήματα 480 V

Κατηγορία προστασίας

IP20

Χρώμα

RAL 9003 λευκό

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;