990-5452N-018

リマインダー項目の設定

ダストフィルターを取り換えた場合は、リマインダーの設定を更新する必要があります。
  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration(設定) > Reminders(リマインダ)を選択します。
  2. 以下の項目を設定します。
    1. Reminders Signalling(リマインダーシグナリング):すべてのリマインダーを表示するには、Enable(有効)を選択します。
    2. Reminder(リマインダー):ダストフィルター交換のリマインダーを表示するには、Enable(有効)を選択します。
    3. Duration before 1st Reminder(最初のリマインダーを表示するまでの期間):最初のリマインダーを表示するまでの期間を週単位で設定します。
    4. Elapsed Time(経過時間):ダストフィルターを使用してからの経過日数を手動で設定します。
  3. OKをタップして設定を確定します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.