990-5452N-006

Configurar los ajustes de recordatorios

Cuando se hayan sustituido los filtros de polvo, deberán actualizarse los ajustes de recordatorios.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Recordatorios.
  2. Configure las opciones siguientes:
    1. Señalización de recordatorios: Seleccione Habilitar para habilitar la visualización de todos los recordatorios.
    2. Recordatorio: Seleccione Habilitar para habilitar la visualización de los recordatorios de sustitución de filtros de polvo.
    3. Duración antes del primer record.: Defina el tiempo que debe transcurrir antes de que se muestre el primer recordatorio (en semanas).
    4. Tiempo transc.: Defina manualmente el número de días de utilización de los filtros de polvo.
  3. Pulse OK para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?