990-5452N-007

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις υπενθυμίσεων

Όταν έχουν αντικατασταθεί τα φίλτρα σκόνης, οι ρυθμίσεις των υπενθυμίσεων πρέπει να ενημερώνονται.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > Υπενθυμίσεις.
  2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
    1. Σηματοδότηση υπενθυμίσεων: Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση όλων των υπενθυμίσεων.
    2. Υπενθύμιση: Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των υπενθυμίσεων για την αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.
    3. Διάρκεια πριν την 1η υπενθύμιση: Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα σε εβδομάδες πριν την εμφάνιση της πρώτης ειδοποίησης.
    4. Χρόνος που παρήλθε: Ρυθμίστε μη αυτόματα τον αριθμό ημερών που έχουν χρησιμοποιηθεί τα φίλτρα αέρα.
  3. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.