990-5452N-004

Konfiguration af påmindelsesindstillinger

Når luftfiltrene er blevet udskiftet, skal indstillingerne for påmindelser opdateres.
  1. Fra startskærmen vælges Konfiguration > Påmindelser.
  2. Konfigurer følgende indstillinger:
    1. Påmindelsessignal: Vælg Aktivér for at aktivere visning af alle påmindelser.
    2. Påmindelse: Vælg Aktivér for at aktivere visning af alle påmindelser for udskiftning af luftfilter.
    3. Varighed før 1. påmindelse: Angiv tiden i uger, før den første påmindelse skal vises.
    4. Forløbet tid: Angiv manuelt antal dage, som luftfilteret er blevet brugt.
  3. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.