990-5452N-032

กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือน

หากมีการเปลี่ยนตัวกรองอากาศใหม่ ต้องปรับปรุงการตั้งค่าการแจ้งเตือน
  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือก การกำหนดค่า > การแจ้งเตือน
  2. กำหนดการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
    1. การแจ้งเตือนการรับส่งสัญญาณ: เลือก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานการแสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด
    2. การแจ้งเตือน: เลือก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานการแสดงการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนตัวกรองอากาศ
    3. ระยะเวลาก่อนจะทำการแจ้งเตือนครั้งที่ 1: ตั้งค่าเวลาในหน่วยเป็นสัปดาห์ก่อนแสดง Alarm ครั้งแรก
    4. ระยะเวลาใช้งาน: ตั้งค่าจำนวนวันซึ่งมีการใช้ตัวกรองอากาศแบบกำหนดเอง
  3. แตะที่  ตกลง เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.