990-5452M-034

Ekran Olay kaydını Görüntüleme

NOT: Bu olay kaydı, yalnızca ekran kullanımları ile ilgilidir, UPS sistemi ile değil.
  1. Ekranın giriş sayfasından Olay kayıtları > Display seçeneklerini seçin.
  2. Olay kayıtlarında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
    1. Olaylar listesinde gezinmek için ok işaretlerine dokunun
    2. Olay kaydını silmek için geri dönüşüm kutusu butonuna basın.*
  3. Olay kaydından çıkmak için giriş sayfası butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.