990-5452N-018

ディスプレイログの表示

注記: このログはディスプレイ操作のみに関係するものであり、UPSシステムの運転には関係しません。
  1. ディスプレイのホーム画面からLogs(ログ) > Display(ディスプレイ)を選択します。
  2. ログでは、以下の操作を実行できます。
    1. 矢印をタップしてイベントのリストを閲覧します。
    2. ログを消去するには、ゴミ箱ボタンをタップします。*
  3. ログを終了するには、ホームボタンをタップします。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.