990-5452N-017

Visualizzazione del registro display

NOTA: Questo registro è correlato solamente al funzionamento del display e non del sistema UPS.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Registri > Display.
  2. È possibile effettuare le seguenti operazioni nel registro:
    1. Toccare le frecce per scorrere l'elenco di eventi.
    2. Toccare il pulsante del cestino per cancellare il registro.*
  3. Toccare il pulsante Home per uscire dal registro.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.