990-5452M-037

查看显示屏日志

注: 该日志仅与显示屏运行状况相关,与 UPS 系统运行无关。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择日志 > 显示屏
  2. 您可以在日志中执行以下操作:
    1. 点击方向键以浏览事件列表。
    2. 点击回收站按钮以清除日志。*
  3. 点击主屏幕按钮以退出日志。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?